Exportación de bases de datos - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Brand
Metasys
Product name
Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Language
Español (España)
La MCT puede extraer el contenido de un archivo de exportación de base de datos de archivo y editar su contenido. El archivo de exportación siempre se denomina con una extensión de archivo .dbexport. En la siguiente tabla se describen los tipos de archivo que se pueden editar en la MCT.
Tabla 1. Archivos de base de datos de archivo
Tipo de archivo Descripción
archive.xml Contiene la definición de los objetos relacionados con el dispositivo seleccionado.
userDictionary.xml Contiene los conjuntos de enumeraciones personalizadas y el nombre de las categorías personalizadas.
$site.UserTrees.xxxx.xml Contiene los archivos relacionados con las vistas de un solo usuario.