Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Procedimiento
- En la ventana del editor de vistas de usuario, seleccione la carpeta que desea copiar.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta seleccionada y haga clic en Copiar.
- Seleccione el nodo de la vista de usuario bajo el cual desea pegar la carpeta copiada.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de la vista de usuario seleccionada y haga clic en Pegado múltiple.
- En el campo Nombre base, introduzca un nombre de ID de objeto único e incluya el carácter numérico del marcador de posición #.
- En el campo Iniciar, introduzca el número que desee para el inicio de la serie.
- En el campo Finalizar, introduzca el número que desee para el final de la serie.
- En el campo Paso, escriba el número con el que desee incrementar la serie.
- En la lista Formato, seleccione el formato de número que desee para la serie.
- Haga clic en Aceptar.
- Introduzca el número que desea localizar en el campo Buscar.
- En el campo Reemplazar, introduzca el carácter numérico del marcador de posición #.
- Haga clic en Aceptar.