En la pestaña general puede seleccionar el modelo y el tipo de integración del dispositivo de supervisión y establecer reglas de creación de nombres para generar dispositivos, puntos de campo y extensiones. Las reglas relacionadas con los dispositivos de campo se basan en tres partes clave: clave de supervisión (sss), clave de modelo (MMM) y clave de dispositivo (ddd). Los campos clave están resaltados en naranja. Tabla 1 resume la configuración de la pestaña General.
Ajuste | Campo | Descripción |
---|---|---|
Dispositivo supervisor | Clave (sss) | Define la clave de supervisión para nombrar los dispositivos de campo. |
Modelo | Proporciona una lista de tipos de modelos para el dispositivo de supervisión. | |
Integración | Proporciona una lista de tipos de integración para el dispositivo de supervisión. | |
Reglas | ID único de los controladores | Define la regla de creación de nombres que se aplicará al ID único de los controladores. |
Nombre del controlador | Define la regla de creación de nombres que se aplicará a los nombres de los controladores. | |
Nombre del punto de campo | Define la regla de creación de nombres que se aplicará a los nombres de los puntos de campo. | |
Extensión | Define la regla de creación de nombres que se aplicará a los nombres de las extensiones. |