Pestaña Nuevo archivo - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Puede utilizar la pestaña de nuevo archivo para modificar la configuración predeterminada de los nuevos archivos en función de las integraciones de NIEx9 relacionadas con la regla de identificación y las alarmas, tendencias y extensiones de totalización.

Utilice la sección de valores predeterminados para especificar el ID y el nombre de las extensiones añadidas directamente a la MCT. Cuando se realiza una operación de restablecimiento del ID único de las extensiones en un objeto, el ID se restablece al valor que se definió aquí. También puede especificar los valores predeterminados de los atributos relacionados con los dispositivos de campo, los puntos de campo y las extensiones creadas en la ventana del nuevo archivo.