Propiedades del tema tipo suscripción - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Tabla 1. Propiedades del tema tipo suscripción
Propiedades Descripción
TOPIC ID Define el ID interno utilizado por la herramienta MCT.
Nombre de visualización Actualmente no se utiliza.
Topic Type Define el tipo de tema. Seleccione el tema del tipo suscripción. El cliente MQTT se suscribe a un tema publicado por otro cliente y lo vincula a objetos Metasys, lo que actualiza el valor actual.
Path Define la primera parte de la definición de la ruta vista en un mediador. Consulte Definición de ruta.
Tipo de carga Define el tipo de carga. Para seleccionar una personalización de carga, haga clic en los puntos suspensivos.
Carga de punto único Seleccione esta opción para añadir el marcador de posición $(identifier) a la ruta del tema. Como el identificador es único, se crea y envía un tema relacionado con el punto a todos los objetos Metasys asignados. Publica múltiples mensajes, con un atributo establecido para cada publicación.
Activar Desactive esta casilla para desactivar temporalmente un tema no utilizado.