Propiedades del tema tipo publicación - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Tabla 1. Propiedades del tema tipo publicación
Propiedades Descripción
TOPIC ID Define el ID interno utilizado por la herramienta MCT.
Display name Actualmente no se utiliza.
Topic Type Define el tipo de tema. Seleccione el tipo de tema de publicación.
Path Define la primera parte de la definición de la ruta vista en un mediador. Consulte Definición de ruta.
Payload Type Seleccione un tipo de carga personalizada o predefinida. Para seleccionar una personalización, haga clic en los puntos suspensivos. Para seleccionar un tipo de carga estándar predefinido, en la lista de tipos de carga, seleccione uno de los siguientes:
  • Mínimo
  • Compacto
  • Ampliado
Single Pnt Payload Seleccione esta opción para añadir el marcador de posición $(identifier) a la ruta del tema. Como el identificador es único, se crea y envía un tema relacionado con el punto a todos los objetos Metasys asignados. Publica múltiples mensajes, con un atributo establecido para cada publicación.
QoS Define el parámetro de calidad de servicio.
Retain Seleccione esta opción para que el mediador retenga el mensaje y proporcione la carga más reciente del tema al cliente, cuando se suscriba a ese tema.
Publish Interval Define el periodo de publicación en segundos.
Activar Desactive esta casilla para desactivar temporalmente un tema no utilizado.