Creación de un archivo de configuración del cliente MQTT en MCT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Antes de empezar

Cree y almacene la base de datos del motor de red en la herramienta SCT antes de iniciar MCT.

Procedimiento

  1. Abra la MCT.
  2. Haga clic en Archivo > Nuevo.
  3. En la ventana Nuevo archivo - Tipo, seleccione el icono de Configuración del cliente MQTT y haga clic en Finalizar.
  4. Para conectarse al archivo SCT, introduzca el nombre del servidor, el nombre de usuario y la contraseña.
  5. Haga clic en Conectar.
  6. Seleccione el archivo y el motor de red que desea utilizar y haga clic en Siguiente.
    Nota: El árbol de dispositivos muestra los motores compatibles con la versión 12 de Metasys. Para ver los motores en la versión 11.0 de Metasys y anteriores, marque la casilla Mostrar todas las versiones. No seleccione un motor no compatible.
  7. Opcional: En la ventana Introducir información del archivo de configuración, modifique los siguientes campos:
    • Nombre de la configuración:
    • Descripción de la configuración:
    • Nombre del archivo de configuración:
    • Nota:
  8. Haga clic en Aceptar.