Parámetros de definición del mediador - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Tabla 1. Propiedades genéricas de la definición de mediador
Parámetro Descripción
Broker ID Define el ID interno utilizado por la herramienta MCT. Para seleccionar una definición de mediador predefinida, haga clic en los puntos suspensivos.
Nombre de visualización Actualmente no se utiliza.
Solución de mediador Define la solución del mediador. En esta versión, el MQTT genérico es la única solución de mediador proporcionada.
Host Define la dirección IP o bien el nombre de host del mediador.
Puerto Define el número de puerto que el mediador utiliza para el protocolo MQTT. Valores predeterminados:
  • 8883: Conexión segura
  • 1883: Conexión no asegurada
Client ID Define el nombre del cliente MQTT utilizado para conectarse al mediador.
Limpiar sesión Para crear una nueva sesión, seleccione la casilla Limpiar sesión. La nueva sesión sustituye a cualquier sesión anterior que se mantenga activa.
Enable TLS Para aplicar TLS a una conexión segura, seleccione la casilla Habilitar TLS.
Keep Alive Define el tiempo que el mediador espera para reconocer si el cliente se desconectó en segundos.
Active Para activar el mediador, marque la casilla de verificación Activo. Puede definir varios mediadores; sin embargo, solo uno puede estar activo a la vez.