Definición de ruta - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

La ruta se define en dos partes. La primera parte se define en la pestaña de definición del tema, consulte Figura 1. Esto forma la parte de la raíz de la ruta final que se ve en el mediador. Una vez que haya terminado de configurar la pestaña de definición de temas, puede definir la subruta de temas en la pestaña de definición de puntos/cargas. La definición de la subruta de temas no es obligatoria, ya que se pueden asignar elementos de Metasys directamente a la ruta raíz. Sin embargo, puede definir la subruta de temas en la pestaña de definición de puntos/cargas para ayudarle a crear una estructura más clara de sus temas.

Importante: La compatibilidad con las subrutas y la profundidad de las subrutas que puede crear depende del mediador que utilice.
Tenga en cuenta las siguientes reglas a la hora de definir la ruta:
  • Utilice el símbolo / como separador de niveles. Por ejemplo: Building01/ Floor02.
  • No utilice el símbolo $ al principio de la definición de la ruta.
  • No utilice el símbolo # en la definición de la ruta.
La siguiente figura muestra un ejemplo de definición de la ruta raíz en la pestaña de definición de temas.
Figura 1. Ruta de temas
La siguiente figura muestra un ejemplo de la subruta del tema en la pestaña de definición de punto/carga.
Figura 2. Subruta de temas