Configuración de la definición de temas en MQTT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Brand
Metasys
Product name
Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice la pestaña de definición de temas para definir temas de tipo publicación o suscripción. Los temas definen el árbol de datos de los temas y las asociaciones de los puntos en el motor Metasys que usted haya seleccionado previamente. Para configurar la definición de tema, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Para añadir un nuevo tema, seleccione la pestaña Definición del tema haga clic en el icono Añadir.
  2. Para configurar la definición de tema, complete una de las siguientes opciones:
    • Para configurar un tema de tipo publicación, complete los siguientes pasos:
      1. En el campo ID de tema, introduzca un identificador de tema. Consulte Propiedades del tema tipo publicación.
      2. En la lista Tipo de tema, seleccione Publicación.
      3. En el campo Ruta, introduzca la parte raíz de su ruta final. Consulte Definición de ruta.
      4. En la lista Tipo de carga, seleccione el tipo de carga predefinida que desea.
      5. Para añadir el marcador de posición $(identifier) a la ruta del tema, seleccione la casilla de verificación Carga de un solo punto.
      6. Para definir la calidad del servicio (QoS), en el cuadro de lista QoS seleccione la que desee.
      7. Para que el mediador conserve el mensaje, seleccione la casilla Retener.
      8. Para definir el intervalo entre publicaciones, en el campo Intervalo de publicación, introduzca un valor en segundos.
    • Para configurar un tema de tipo suscripción, complete los siguientes pasos:
      1. En el campo ID de tema, introduzca un identificador de tema. Consulte Propiedades del tema tipo suscripción.
      2. En la lista Tipo de tema, seleccione Suscripción.
      3. En el campo Ruta, introduzca la parte raíz de su ruta final. Consulte Definición de ruta.
      4. En la lista Tipo de carga, seleccione Personalizado.
      5. Para añadir el marcador de posición $(identifier) a la ruta del tema, seleccione la casilla de verificación Carga de un solo punto.
      6. Para definir la calidad del servicio (QoS), en el cuadro de lista QoS seleccione la que desee.