Configuración de la definición de punto/carga para temas de tipo publicación - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Procedimiento

  1. En la pestaña Definición de PUNTO/CARGA, haga clic en el icono Añadir datos del tema - Árbol.
  2. En la lista ID de tema, seleccione el ID del tema que definió previamente en la pestaña Definición de tema y haga clic en Guardar.
  3. Opcional: Para añadir una subruta de tema, seleccione y haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo del árbol de datos de temas y haga clic en Añadir subruta de tema.
    Nota: La ruta puede contener muchas subrutas y dar lugar a una vista compleja.
  4. En la vista de árbol de temas, seleccione un nodo de árbol de datos de temas o un nodo de subrutas de temas.
  5. Para añadir puntos al nodo del árbol de temas, en la pestaña Vista de árbol de puntos, seleccione los puntos y haga clic en Añadir puntos al nodo del tema.
    Nota: Puede añadir un punto a cualquier nivel del árbol de rutas del tema.
    Nota: Si no se vinculan los puntos Metasys a un nodo del árbol de temas, el tema correspondiente no se incluye en la generación del archivo de recursos para el controlador del cliente MQTT.