A partir de la versión 3.0.0.x de MCT, se puede crear un archivo de configuración del cliente MQTT (MQCC) y generar el archivo de recursos relacionado (MCCF) requerido por el controlador del cliente MQTT para proporcionar comunicación desde un motor Metasys (SNx) a un mediador MQTT.
Para crear el archivo de configuración del cliente MQTT y generar el archivo de recursos relacionado, complete estas tareas en el siguiente orden:
- Creación de un archivo de configuración del cliente MQTT en MCT
- Configuración de la definición del mediador MQTT
- Configuración de la definición de temas en MQTT
- Configuración de la definición de punto/carga para temas de tipo publicación
- Configuración de la definición de punto/carga para temas de tipo suscripción
- Generación del archivo de recursos del cliente MQTT