Los atributos requieren que se introduzcan valores específicos. Los atributos numéricos requieren un valor de punto flotante. Los atributos enteros o discretos requieren un valor de entero. Los atributos booleanos requieren un valor T (verdadero) o un valor F (falso). Los atributos de cadena requieren un valor de cadena.
Los valores presentes en la celda de una columna modifican una extensión existente o representan un parámetro para una nueva extensión. Una celda vacía no aplica ninguna modificación al atributo especificado. Las celdas con el valor
<PREDETERMINADO>
eliminan el atributo de la base de datos y la SCT lo considera como el valor predeterminado.