Importar un a nuevo dispositivo - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice la acción de importar un nuevo dispositivo para añadir un dispositivo a un ramal existente. El archivo de recursos necesario para añadir un nuevo dispositivo varía en función del tipo de dispositivo que quieras añadir al tronco. Por ejemplo: para añadir un controlador FxC BACnet a un ramal, es necesario un archivo de recursos CAF que incluya los detalles relacionados con los puntos. Para añadir un controlador FxC BACnet a un ramal, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Seleccione el ramal en el árbol Todos los elementos.
  2. Haga clic con el botón derecho en el ramal seleccionado y haga clic en Importar nuevo dispositivo.
  3. En la ventana Importar nuevo dispositivo - Tipo, seleccione el icono Controlador FxC BACnet y haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en los puntos suspensivos de Archivo de recursos y busque su archivo de recursos CAF.
  5. Haga clic en Abrir.
  6. En el campo ID único, introduzca un identificador único para su dispositivo.
  7. En el campo Nombre, introduzca un nombre para su dispositivo.
  8. En el campo Descripción, introduzca una descripción para su dispositivo.
  9. Haga clic en Siguiente > Siguiente.
  10. Para añadir puntos al controlador, seleccione los puntos y haga clic en el icono >.
  11. Haga clic en Finalizar.