Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Para crear varias copias de un nodo de estudios de tendencias, complete los siguientes pasos:
Procedimiento
- En el árbol Todos los elementos, seleccione el nodo que desee copiar.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo seleccionado y haga clic en Copia múltiple.
- Seleccione el nodo bajo el cual desea pegar el nodo copiado.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo seleccionado y haga clic en Pegado múltiple.
- En el campo ID base, introduzca un nombre de ID de objeto único e incluya el carácter numérico del marcador de posición #.
- Opcional: En el campo Nombre, escriba un nombre.
- En el campo Iniciar, introduzca el número que desee para el inicio de la serie.
- En el campo Finalizar, introduzca el número que desee para el final de la serie.
- En el campo Paso, escriba el número con el que desee incrementar la serie.
- En la lista Formato, seleccione el formato de número que desee para la serie.
- Haga clic en Aceptar.
- Introduzca el número que desea localizar en el campo Buscar.
- En el campo Reemplazar, introduzca al nuevo número.
- Haga clic en Aceptar.