Copiar y pegar varios dispositivos de campo - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Ayuda de la herramienta de cambios masivos (MCT)

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para crear varias copias de un nodo de dispositivo de campo con una serie de números, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. En el árbol Todos los elementos, seleccione el nodo que desee copiar.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo seleccionado y haga clic en Copia múltiple.
  3. Seleccione el nodo bajo el cual desea pegar el nodo copiado.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo seleccionado y haga clic en Pegado múltiple.
  5. En el campo ID base, introduzca un nombre de ID de objeto único e incluya el carácter numérico del marcador de posición #.
  6. Opcional: En el campo Nombre, escriba un nombre nuevo.
  7. En el campo Iniciar, introduzca el número que desee para el inicio de la serie.
  8. En el campo Finalizar, introduzca el número que desee para el final de la serie.
  9. En el campo Paso, escriba el número con el que desee incrementar la serie.
  10. En la lista Formato, seleccione el formato de número que desee para la serie.
  11. Opcional: Para proporcionar una dirección automática a los nodos del controlador, marque la casilla Asignación automática de direcciones.
    Nota: La Asignación automática de direcciones solo es válida para dispositivos FEC, N2, LON y BACnet.
  12. Opcional: Para actualizar automáticamente las referencias a otros objetos y las cadenas de alias de los gráficos en las extensiones de alarma, marque la casilla Actualizar referencias de objetos y alias.
  13. Haga clic en Aceptar.