Edición de una descripción de perfil de dispositivo SMP o SCT existente - Metasys - LIT-12011742 - Software Application - Launcher - 2.0

Ayuda de Launcher

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011742
Version
2.0
Revision date
2023-05-30

Procedimiento

  1. En la pantalla de Launcher, haga clic en la pestaña SMP si desea editar un perfil SMP existente, o en la pestaña SCT si se trata de un perfil SCT existente.
  2. Seleccione el perfil SMP o SCT cuya descripción desee editar y haga clic en el botón Editar. (También puede hacer clic con el botón derecho en el perfil de la lista y seleccionar Editar en el submenú.) Aparece la pantalla Editar.
    Figura 1. Edición de un perfil SMP o SCT

  3. Escriba una nueva descripción para el perfil.
    Nota: No puede cambiar la dirección IP ni el nombre de host del dispositivo en la pantalla Editar. Para realizar dicho cambio, elimine el dispositivo y vuelva a añadirlo.
  4. Haga clic en Guardar. El perfil se guarda con los cambios y aparece la pantalla principal de Launcher, que indica el cambio realizado.