Adición masiva de nuevos perfiles de dispositivo - Metasys - LIT-12011742 - Software Application - Launcher - 2.0

Ayuda de Launcher

Product
Document number
LIT-12011742
Version
2.0
Revision date
2023-05-30

Procedimiento

  1. Cierre Launcher si se encuentra en ejecución.
  2. En el Explorador de Windows, vaya a la ubicación del equipo donde tenga instalado el software Launcher. La ubicación depende del sistema operativo.

    En Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 o Windows Server 2008 R2:

    Compartido entre todos los usuarios

    (Todos los perfiles disponibles para todos los usuarios)

    Privado para usuario individual

    (Perfiles disponibles solo para los usuarios designados)

    C:\ProgramData\Johnson Controls\Launcher\ C:\Users\<user name>\Johnson Controls\Launcher\

    Para sistemas operativos Apple OS X®:

    Compartido entre todos los usuarios

    (Todos los perfiles disponibles para todos los usuarios)

    Privado para usuario individual

    (Perfiles disponibles solo para los usuarios designados)

    ~\Users\Shared\Johnson Controls\Launcher\ ~\Users\<user name>\Library\Application Support\Johnson Controls\Launcher\
  3. Cree una copia de seguridad del archivo LauncherLinks.txt.
  4. Con un editor de textos, como, por ejemplo, el Bloc de notas, abra el archivo LauncherLinks.txt. Aparece el archivo de texto.
  5. Añada cada dispositivo que desee que aparezca en Launcher al archivo LauncherLinks.txt. Siga estas reglas:
    • Utilice la siguiente sintaxis para cada entrada SMP:

      <Dirección IP o nombre de host><TAB>EN LÍNEA<TAB><número de versión><TAB><número de versión de SMP><TAB><descripción>

    • Utilice la siguiente sintaxis para cada entrada SCT:

      <Dirección IP o nombre de host><TAB>CONFIG.<TAB><número de versión><TAB><número de versión de SCT><TAB><descripción>

    • Utilice la siguiente sintaxis para cada entrada de Marcador:

      <URL><TAB>OTRO<TAB><TAB><descripción>

    • Introduzca primero los dispositivos SMP y SCT; a continuación, las entradas de marcador.
    • Separe cada elemento que introduzca con un carácter de tabulación; sin embargo, para todas las entradas de tipo OTRO, introduzca una tabulación después de la URL, pero dos tabulaciones después de la palabra OTRO.
    • Introduzca un retorno después de cada línea.
    • No introduzca texto adicional ni intente incluir comentarios en este archivo.
    • Puede rellenar el archivo con contenido pegado de una hoja de cálculo. Asegúrese de validar la sintaxis de cada entrada.
    Nota: Introduzca los números de la versión, no los números de los recursos, en el archivo LauncherLinks.txt. Los números de versión indican la versión actual de Metasys o la versión SNC de Facility Explorer de sus perfiles de dispositivo. Las entradas deben seguir el formato descrito en el paso 5, pero no es necesario que los números de versión sean exactos, ya que Launcher actualiza automáticamente los perfiles de los dispositivos a la versión correcta.
  6. Haga clic en Guardar. El archivo de texto se guarda con sus entradas.
  7. Inicie Launcher y verifique que las entradas aparezcan ahora en la pestaña adecuada.

    Una pantalla de Launcher en blanco indica que ha cometido un error en el archivo de texto. Vuelva a abrir el archivo LauncherLinks.txt y corrija el error. Consulte las reglas de sintaxis del paso 5 para obtener ayuda. Si es necesario, también puede volver a la copia de seguridad del archivo que ha creado en el paso 3.