External Power Supply Connections - Metasys - Part No. 24-10143-1183 - SI-VRFCBN02-0Sx - Gateway/Router - VRF Smart Gateway - Release 1.2.1

VRF Smart Gateway Installation Guide

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > VRF Smart Gateway
Document number
Part No. 24-10143-1183
Document revision
Rev. H
Version
Release 1.2.1
Revision date
2022-04-12
Part number
24-10143-1183

To connect the VRF Smart Gateway using the external power source:

  1. Connect the 15 VDC output connector of the power supply to the power supply port of the VRF Smart Gateway.
    CAUTION
    • Risk of Property Damage
    • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short-circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
    CAUTION
    • Risque de dégâts matériels
    • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
  2. Plug the power cord into a 100 VAC to 240 VAC outlet.
Important: Only apply and remove power by connecting and disconnecting the power cord from the 100 VAC to 240 VAC outlet. Applying or removing power by connecting or disconnecting the 15 VDC connector can damage the unit.
WARNING
  • Risk of Electric Shock
  • Disconnect or isolate all power supplies before making electrical connections. More than one disconnection or isolation may be required to completely de-energize equipment. Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and may result in severe personal injury or death.
WARNING
  • Risque de décharge électrique
  • Débrancher ou isoler toute alimentation avant de réaliser un branchement électrique. Plusieurs isolations et débranchements sont peut-être nécessaires pour -couper entièrement l'alimentation de l'équipement. Tout contact avec des composants conducteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.