Canada - Metasys - MS-VMA1615 - MS-VMA1626 - MS-VMA 1628 - MS-VMA1630 - Field Device - VMA16 VAV Modular Assembly

VMA1615/1626/1628/1630 VAV Controllers Installation Guide

Product
Variable Air Volume > Modular Assemblies > VMA16 VAV Modular Assembly
Document type
Installation Guide
Document revision
K
Revision date
2019-10-18
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-217

This Class (A) digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.