Zugriffstyp - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Das Security Administrator-System bietet drei Zugriffstypen für Benutzerkonten: Standardzugriff, Mieter-Zugriff und API-Zugriff.

  • Standardzugriff: Der lokale Metasys Benutzer oder der Active Directory-Benutzer kann auf alle autorisierten Funktionen des Liegenschaftsportals und des SCT zugreifen. Benutzer können auch auf die Metasys Bedienoberfläche zugreifen.
    Anmerkung: Wenn Sie die Berechtigung Standardzugriff und die Berechtigung für Erweiterte Berichte haben, können Sie mit Metasys Advanced Reporting System arbeiten.
  • Mieter-Zugriff: Der lokale Metasys Benutzer oder der Active Directory-Benutzer kann auf alle autorisierten Funktionen der Metasys Bedienoberfläche zugreifen.
  • API-Zugriff: Der lokale Metasys Benutzer oder Active Directory-Benutzer kann auf die API zugreifen sowie alle autorisierten Funktionen der Metasys Bedienoberfläche. API-Zugriffsbenutzer können auch auf eingeschränkte Funktionen der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals zugreifen.
Anmerkung: Basic Access Type (Basiszugriff) wurde in Metasys Version 11.0 entfernt. Wenn Sie SCT zum Upgraden einer Archivdatenbasis für einen Metasys Server oder eine Automationsstation auf Version 11.0 oder höher verwenden, werden alle Benutzerkonten mit einem Zugriffstyp Basiszugriff in den Standardzugriff umgewandelt.

Auf der Registerkarte Benutzereigenschaften im Dialogfeld Benutzereigenschaften können Administratoren den Benutzern den erforderlichen Zugriffstyp zuweisen. Weitere Informationen siehe Abbildung 1.

Für die Zuweisung von Zugriffstypen gelten die folgenden Anforderungen:

  • Im Metasys System darf jedes Benutzerkonto nur einen Zugriffstyp nutzen.
  • Benutzer, die Standardzugriff, Mieter-Zugriff und API-Zugriff erfordern, müssen für jeden Zugriffstyp mit unterschiedlichen Benutzernamen ein eigenes Benutzerkonto haben.
  • Wer sowohl ein lokales Metasys Konto als auch ein Active Directory-Benutzerkonto wünscht, muss beide separat führen.
  • Ein Benutzerkonto mit Standardzugriff kann sich im Liegenschaftsportal und im SCT anmelden.
  • Beim Upgrade der Sicherheitsdatenbasis von einer Version vor 2.0 erhält jedes Benutzerkonto standardmäßig den Standardzugriff.
  • Ein Benutzer mit einem lokalen Metasys Konto muss im Anmeldebildschirm des Liegenschaftsportals oder des SCT die Option Metasys : Lokal auswählen. Handelt es sich um einen Active Directory-Benutzer, muss dieser im Anmeldebildschirm den passenden Domänennamen auswählen.
  • Mieter-Benutzer sind nicht zur Metasys Administration berechtigt und müssen auf Systemebene auf die folgenden Rechte verzichten:
    • SCT (System Configuratin Tool)
    • Advanced Reporting (Metasys Advanced Reporting System)
    • Meldungsdatei löschen