Werkzeugleiste Sicherheit und Symbole für den Benutzerzugriff - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Tabelle 1 beschreibt die Optionen der Symbolleiste für die Sicherheit in SCT oder im Liegenschaftsportal Tabelle 2 enthält Beschreibungen der Symbole, die neben einem Benutzernamen angezeigt werden.

Tabelle 1. Symbolleiste für die Sicherheit

Symbol

Beschreibung



Ein neuer Benutzer wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Benutzereigenschaften wird angezeigt.



Eine neues Profil wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Profileigenschaften wird angezeigt.



Ein neuer Active Directory-Benutzer wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Active Directory-Benutzer hinzufügen wird angezeigt.



Kennzeichnet das Standardbenutzerkonto als deaktiviert. Wenn der Benutzer versucht, sich beim System anzumelden, wird eine Meldung deaktiviert. Ein Administrator muss das Konto über die Benutzereigenschaften aktivieren.

Anmerkung: Active Directory-Benutzer lassen sich auf diese Weise nicht deaktivieren. Der Active Directory-Administrator verwaltet die Kontoanbindung.


Öffnet das Fenster Systemberechtigungen.

Anmerkung: Wenn Sie apredefinierte Profile oder vordefinierte Benutzer auswählen, sind die Berechtigungen für den Systemzugriff schreibgeschützt.


Speichert die Details der kategoriebasierten Berechtigungen.



Öffnet das Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) , SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) , oder Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) .

Für das Tool Sicherheitsadministrator gibt es kein eigenes Hilfesystem. Die Informationen zum Sicherheitsadministrator befinden sich nur in Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) (dieses Dokument).

Anmerkung: Möglicherweise wird ein Dialogfeld Dateidownload angezeigt. Um zum Hilfesystem zu gelangen, klicken Sie auf Öffnen .
Tabelle 2. Symbole zum Benutzerzugriff

Symbol

Beschreibung



Das Benutzerkonto mit Standardzugriff ist aktiviert.



Das API-Zugriffskonto ist aktiviert.



Das Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff ist aktiviert.



Das Metasys Benutzerkonto mit Standardzugriff ist deaktiviert (Häkchen im Kontrollkästchen Konto deaktiviert ). Der Zugriff des Metasys Systems ist für Active Directory-Benutzer mit Standardzugriff ausgesetzt (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist aktiviert).



Das Active Directory-Benutzerkonto mit Standardzugriff ist im Active Directory-Dienst deaktiviert (kein Häkchen im Kontrollkästchen Metasys Zugriff ausgesetzt.



API-Zugriff auf das lokale Metasys Benutzerkonto deaktiviert (Konto deaktiviert Eigenschaft ausgewählt). Das API-Benutzerkonto mit API-Zugriff hat den Zugriff auf Metasys ausgesetzt (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist aktiviert).



Das Active Directory-Benutzerkonto für API-Zugriff ist im Active Directory-Dienst deaktiviert (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist deaktiviert).



Das lokale Metasys Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff ist deaktiviert (ausgewählte Eigenschaft: Konto deaktiviert ). Das Active Directory-Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff hat den Zugriff auf Metasys ausgesetzt (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist aktiviert).



Das Active Directory-Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff ist im Active Directory-Dienst deaktiviert (kein Häkchen im Kontrollkästchen Metasys Zugriff ausgesetzt ).