Tabelle 1 beschreibt die Optionen der Symbolleiste für die Sicherheit in SCT oder im Liegenschaftsportal Tabelle 2 enthält Beschreibungen der Symbole, die neben einem Benutzernamen angezeigt werden.
Symbol |
Beschreibung |
---|---|
|
Ein neuer Benutzer wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Benutzereigenschaften wird angezeigt. |
|
Eine neues Profil wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Profileigenschaften wird angezeigt. |
|
Ein neuer Active Directory-Benutzer wird zum Baum Profile und Benutzer hinzugefügt. Das Dialogfeld Active Directory-Benutzer hinzufügen wird angezeigt. |
|
Kennzeichnet das Standardbenutzerkonto als deaktiviert. Wenn der Benutzer versucht, sich beim System anzumelden, wird eine Meldung deaktiviert. Ein Administrator muss das Konto über die Benutzereigenschaften aktivieren. Anmerkung: Active Directory-Benutzer lassen sich auf diese Weise nicht deaktivieren. Der Active Directory-Administrator verwaltet die Kontoanbindung.
|
|
Öffnet das Fenster Systemberechtigungen. Anmerkung: Wenn Sie apredefinierte Profile oder vordefinierte Benutzer auswählen, sind die Berechtigungen für den Systemzugriff schreibgeschützt.
|
|
Speichert die Details der kategoriebasierten Berechtigungen. |
|
Öffnet das Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) , SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) , oder Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) . Für das Tool Sicherheitsadministrator gibt es kein eigenes Hilfesystem. Die Informationen zum Sicherheitsadministrator befinden sich nur in Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) (dieses Dokument). Anmerkung: Möglicherweise wird ein Dialogfeld Dateidownload angezeigt. Um zum Hilfesystem zu gelangen, klicken Sie auf Öffnen .
|
Symbol |
Beschreibung |
---|---|
|
Das Benutzerkonto mit Standardzugriff ist aktiviert. |
|
Das API-Zugriffskonto ist aktiviert. |
|
Das Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff ist aktiviert. |
|
Das Metasys Benutzerkonto mit Standardzugriff ist deaktiviert (Häkchen im Kontrollkästchen Konto deaktiviert ). Der Zugriff des Metasys Systems ist für Active Directory-Benutzer mit Standardzugriff ausgesetzt (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist aktiviert). |
|
Das Active Directory-Benutzerkonto mit Standardzugriff ist im Active Directory-Dienst deaktiviert (kein Häkchen im Kontrollkästchen Metasys Zugriff ausgesetzt. |
|
API-Zugriff auf das lokale Metasys Benutzerkonto deaktiviert (Konto deaktiviert Eigenschaft ausgewählt). Das API-Benutzerkonto mit API-Zugriff hat den Zugriff auf Metasys ausgesetzt (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist aktiviert). |
|
Das Active Directory-Benutzerkonto für API-Zugriff ist im Active Directory-Dienst deaktiviert (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist deaktiviert). |
|
Das lokale Metasys Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff ist deaktiviert (ausgewählte Eigenschaft: Konto deaktiviert ). Das Active Directory-Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff hat den Zugriff auf Metasys ausgesetzt (Metasys Zugriff ausgesetzt Kontrollkästchen ist aktiviert). |
|
Das Active Directory-Benutzerkonto mit Mieter-Zugriff ist im Active Directory-Dienst deaktiviert (kein Häkchen im Kontrollkästchen Metasys Zugriff ausgesetzt ). |