Informationen aus Active Directory-Diensten - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Der vom Metasys System verwendete Dienst Active Directory liest eine Reihe von Daten aus der Active Directory-Datenbank und trägt die Benutzereigenschaften anhand dieser Werte ein oder aktualisiert sie. Folgende Daten werden gelesen, wobei in Klammern der tatsächliche Active Directory-Attributname angegeben ist:

  • Benutzername (samAccountName, userPrincipalName, CanonicalName)
  • Beschreibung (Description)
  • Vollständiger Name (displayName)
  • E-Mail (mail)
  • Telefonnummer (telephoneNumber)
  • Konto deaktiviert (UserAccountControl)

Darüber hinaus wird die Sicherheits-ID (ObjectSID) aus der Active Directory-Datenbank abgerufen und intern zur eindeutigen Identifikation des Metasys Benutzers verwendet.