Einschränkungen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Der im Metasys System verwendete Active Directory-Dienst hat folgende Einschränkungen:

  • Der im Metasys System verwendete Active Directory-Dienst (Zugriff per Anmeldung und anmeldefreiem SSO) ist am Metasys Server und SCT verfügbar, nicht jedoch bei der direkten Anmeldung an einer NAE, NCE, SNC oder SNE.

  • Active Directory-Benutzern steht die Menüoption Passwort ändern nicht zur Verfügung. Der Benutzer eines Active Directory-Kontos darf sein Passwort nicht über die Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals ändern.

  • Active Directory-Benutzer können sich nicht als lokale Metasys Benutzer bei Metasys anmelden. Sie müssen sich mit dem Active Directory-Benutzernamen und -Passwort sowie dem Domänennamen anmelden.

  • Vorhandene lokale Metasys Benutzer dürfen die reservierten Zeichen @ und \ nicht in ihren Benutzernamen verwenden. Diese Einschränkung soll Konflikte mit vollständig qualifizierten Active Directory-Benutzernamen verhindern.