Dienstkonto - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Erforderlich im Metasys System ist ein Active Directory-Dienstkonto, das aus einem Active Directory-Benutzernamen und -Passwort besteht. Die Funktion nutzt das Dienstkonto zur Ausführung von Abfragen an den Active Directory-Dienst. Im System kann ein einziges Dienstkonto für den Zugriff auf alle Domänen oder aber ein Dienstkonto pro Domäne verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Dienstkontoregeln.

Die IT-Abteilung des Kunden legt den Benutzernamen und das Passwort des Dienstkontos fest. Sie sollten diesen Benutzer mit einem nicht ablaufenden Passwort erstellen. Wenn die IT-Abteilung die regelmäßige Modifikation des Passworts für das Dienstkonto verlangt, müssen Sie im Metasys System einen Arbeitsprozess definieren, der das Passwort aktualisiert, sobald es im Active Directory-Dienst geändert wird. Wenn das Passwort des Dienstkontos im Metasys System nicht dem Passwort des Dienstkontos im Active Directory-Dienst entspricht, wird Active Directory-Benutzern der Zugriff auf das Metasys System verweigert.