Benutzerkontoregeln - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für das Einfügen eines Active Directory-Benutzers mithilfe des Metasys Tools Sicherheitsadministrator:

  • Verwenden Sie für jedes Benutzerkonto das Format User Principal Name (UPN) für den Benutzernamen. Wenn Sie das exakte UPN-Format aktiviert haben, müssen Sie Geben Sie den vollständigen Domänennamen (FQDN) an. Somit können Sie meinBenutzer@firma.com anstelle von meinBenutzer@meine.firma.com verwenden. Weitere Informationen zur Aktivierung des exakten UPN-Formats finden Sie unter Anleitung zur Aktivierung des exakten UPN-Formats Abschnitt.
    Anmerkung: Benutzer, die das exakte UPN-Format nicht aktivieren, müssen den FQDN angeben. Beispiel: meinBenutzer@meine.firma.com anstelle von meinBenutzer@firma.com obwohl Letzteres eine gültige Form des Benutzernamens ist. Abbildung 1 zeigt den Bildschirm zum Hinzufügen eines Active Directory-Benutzers.

    Anhand des vollqualifizierten Benutzernamens wird der aktuell angemeldete Benutzer im Hauptbildschirm der Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals identifiziert (Abbildung 2). Weitere Informationen zur Angabe eines Active Directory-Benutzernamens finden Sie unter Semantik des Benutzernamens.
  • Jeder angegebene Benutzer muss vorhanden und im Active Directory-Dienst aktiviert sein. Eigenschaften des Benutzers wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden gelesen, wenn der Benutzer zum Metasys System hinzugefügt wird. In der Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals sind diese Elemente in den Benutzereigenschaften zu finden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Informationen aus Active Directory-Diensten.
Abbildung 1. Hinzufügen eines Active Directory-Benutzers im Liegenschaftsportal

Abbildung 2. Identifizieren eines Active Directory-Benutzers im Liegenschaftsportal

  • Wenn sich der Benutzername eines Active Directory-Benutzers ändert, müssen Sie den neuen Namen nicht mit dem Metasys Tool Sicherheitsadministrator angeben. Aktualisieren Sie den Benutzernamen per Sicherheitsadministrator, indem Sie auf das Active Directory-Benutzerkonto klicken. Danach kann sich der Benutzer wieder anmelden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Synchronisierung der Benutzernamen in Metasys.
  • Wenn ein Active Directory-Benutzer aus der Active Directory-Datenbank gelöscht wird, löschen Sie den Benutzer auch aus dem Metasys System. Wenn ein solcher Benutzer nicht aus dem Metasys System gelöscht wird und später ein Active Directory-Benutzer mit demselben Benutzernamen zur Active Directory-Datenbank hinzugefügt wird, kann der neue Benutzer erst zum Metasys System hinzugefügt werden, nachdem der ursprüngliche Benutzer gelöscht wurde.
  • Wenn Sie einen Active Directory-Benutzer in der Active Directory-Datenbank deaktivieren, wird das Kontrollkästchen Metasys Zugriff auf das System ausgesetzt im Fenster Eigenschaften beim Benutzer aktiviert. Sobald Sie den Active Directory-Benutzer wieder aktivieren, muss ein Metasys Administrator das Kontrollkästchen beiMetasys Zugriff auf das System ausgesetzt manuell deaktivieren, damit sich der Benutzer wieder anmelden kann.
  • Im Metasys System gelten die Vorgaben der Active Directory-Dienste in Bezug auf die Verwendung von Groß-/Kleinbuchstaben. Wenn Sie also einen Benutzer namens MEINBENUTZER@meine.firma.com hinzufügen und für den Active Directory-Dienst nur Kleinbuchstaben zulässig sind, wird der Benutzername beim Hinzufügen in meinbenutzer@meine.firma.com geändert, da die Groß-/Kleinschreibung hier unberücksichtigt bleibt.
  • Mindestens ein definiertes Active Directory-Dienstkonto muss über die Berechtigung verfügen, die Active Directory-Attribute des Benutzers zu lesen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen aus Active Directory-Diensten und Dienstkonto.