Situationen, die den Metasys Anmeldebildschirm auslösen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Unter diesen Umständen wird einem Active Directory-Benutzer der Metasys Anmeldebildschirm angezeigt:

  • wenn Sie sich von der Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals abmelden (entweder manuell oder bei Ende einer Benutzersitzung)
  • wenn die Active Directory-Authentifizierung aus irgendeinem Grund fehlschlägt
  • wenn Sie sich beim Windows-Betriebssystem mit einem Active Directory-Benutzerkonto anmelden, das für das Metasys System nicht berechtigt ist
  • wenn der Domänencontroller des Active Directory-Diensts nicht verfügbar ist
  • wenn Sie sich mit einem lokalen Windows-Konto und nicht mit einem Active Directory-Benutzerkonto beim Windows-Betriebssystem anmelden
  • wenn der Zugriff auf den Active Directory-Dienst zum Zeitpunkt der Anmeldung durch eine Zeittabelle des Active Directory-Diensts (sog. Anmeldezeiten) beschränkt ist oder der Zugriff auf das Metasys System durch die Metasys Zeittabelle beschränkt ist. Die Anmeldezeiten des Active Directory-Diensts haben Vorrang. Wenn Sie also keinen Zugriff auf das Betriebssystem haben, aber keine Beschränkung durch eine Metasys Zeittabelle vorliegt, sind Active Directory-Benutzer nicht für den Zugriff auf das Metasys System befugt.
  • wenn Ihr Benutzerkonto für den Active Directory-Dienst gesperrt oder deaktiviert ist
  • wenn Ihr Active Directory-Benutzerkonto aktiviert ist, diese Aktivierung jedoch durch die Metasys Eigenschaft Zugriff auf das System ausgesetzt in den Benutzereigenschaften des Metasys Sicherheitsadministrators außer Kraft gesetzt ist
  • wenn die Active Directory-Authentifizierung für die Metasys Liegenschaft deaktiviert ist
  • wenn Sie sich bei einem Metasys Gerät wie einer NAE, SNC oder SNE anmelden
  • wenn die Metasys Autorisierung aus irgendeinem Grund fehlschlägt, z. B. wenn ein Benutzer ohne SCT-Berechtigungen versucht, sich beim SCT anzumelden
  • wenn der SSO-Zugriff für die Liegenschaft deaktiviert ist (d. h., SSO ist auf der Windows-Arbeitsstation deaktiviert)

Wenn die Active Directory-Authentifizierung für das Liegenschaftsportal aktiviert ist, steht mit der Anzeige des Anmeldefensters für die Metasys Bedienoberfläche auch eine Liste der verfügbaren Domänen bereit.

Vom Metasys Anmeldebildschirm haben Sie die folgenden Optionen:

  • Geben Sie einen Active Directory-Benutzernamen und das zugehörige Passwort ein und klicken Sie in der Drop-down-Liste auf eine Domäne.
  • Geben Sie einen Active Directory-Benutzernamen in der Form „Domäne\Benutzername“ (auch Prä-Windows-2000-Format genannt) und das zugehörige Passwort ein (Die Dropdown-Liste Anmelden bei wird deaktiviert.)
  • Geben Sie einen vollqualifizierten Active Directory-Benutzernamen – in dieser Form:  – und das zugehörige Passwort ein. ( Anmelden bei Die Dropdown-Liste wird deaktiviert. ) Der Domänenbezeichner muss den vollständig qualifizierten Domänennamen auf Domänenebene für den hybriden UPN-Benutzer oder den Domänennamen auf Gesamtstrukturebene für exakten UPN-Authentifizierungsbenutzer sein. Weitere Informationen zur Authentifizierung mittels hybriden und exakten UPNs finden Sie im Abschnitt Semantik des Benutzernamens.
  • Geben Sie einen lokalen Metasys Benutzernamen und ein Passwort ein und klicken Sie in der Drop-down-Liste Anmelden bei auf Metasys: Lokal .
    Anmerkung:
    • Bei Auswahl dieser Option sind die lokalen Anmeldedaten anstelle der Active Directory-Benutzeranmeldedaten einzugeben. Anderenfalls schlägt die Authentifizierung fehl.
    • Die Benutzernamen werden für lokale Konten und Active Directory-Konten bei der Anmeldung unkenntlich gemacht. Die Benutzernamen werden nach der Anmeldung teilweise unkenntlich gemacht (z. B. JMeyer wird als JMe*** angezeigt).
    • Über diesen Bildschirm können sich nur aktive Benutzerkonten beim  System anmelden. Inaktive oder gesperrte Konten haben keinen Zugriff.

Benutzerdaten werden vor der Übertragung über das Netzwerk zur Authentifizierung stark verschlüsselt. Weitere Informationen zum Verschlüsselungsvorgang finden Sie hier: Netzwerknachrichtensicherheit Abschnitt Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) . Diese Anmeldedaten sind für die gesamte Sitzung der Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals aktiv, bis Sie sich abmelden oder die Arbeitssitzung beendet wird.

Wenn Sie versuchen, sich beim Metasys Server anzumelden, bevor der Metasys Device Manager vollständig gestartet wurde, tritt ein Laufzeitstatusfehler auf und der Metasys-Anmeldebildschirm wird angezeigt. In diesem Fall wird auf dem Metasys Anmeldebildschirm nicht die Drop-down-Liste der Active Directory-Domänen angezeigt und Sie können sich nicht als Active Directory-Benutzer anmelden.

Um sich als Active Directory-Benutzer anzumelden, müssen Sie den Anmeldebildschirm schließen. Warten Sie dann einen Moment, bis der Metasys Device Manager vollständig gestartet ist, und navigieren Sie dann erneut zum Metasys Server. Wenn der Anmeldebildschirm nach dem Startfehler geöffnet bleibt, melden Sie sich mit einem lokalen Metasys Benutzerkonto an. Die Active Directory-Menüoptionen und -Funktionen sind dann nicht verfügbar. Um die Active Directory-Optionen und -Funktionen wiederherzustellen, müssen Sie den Browser schließen. Navigieren Sie dann erneut zum Metasys Server und geben Sie Ihre Active Directory-Anmeldedaten ein.