Regeln für die Domänenliste - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Domänenliste auf dem Metasys Anmeldebildschirm unterliegt diesen Regeln:

  • Sind mehrere Dienstkonten angelegt, enthält die Domänenliste die Domänen der Dienstkonten.
  • Ist nur ein Dienstkonto angelegt, basiert die Domänenliste auf der Liste der Metasys Systembenutzer. Anders gesagt, die Domänenliste ändert sich, wenn Benutzer unterschiedlicher Domänen zum Metasys System hinzugefügt und daraus entfernt werden.