Authentifizierungsprozess - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Ist kein Active Directory-Dienst integriert, erfolgt die Authentifizierung anhand eines internen Metasys Anmeldeprozesses unter Einbeziehung einer lokalen Sicherheitsdatenbasis. Ist jedoch ein Active Directory-Dienst integriert, erfolgt die Authentifizierung von Active Directory-Benutzern anhand des Domänencontrollers. Wenn Sie im Betriebssystem mit einem Active Directory-Benutzerkonto angemeldet sind, das über Metasys Berechtigungen verfügt, gelangen Sie direkt zum Hauptbildschirm der Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals. Der Anmeldebildschirm wird dabei übersprungen. Das Metasys System ist für jeden Active Directory-Benutzer, der auch als Metasys Systembenutzer registriert ist, per SSO zugänglich. Dabei ist die Art des Zugriffs auf den Liegenschaftsleiter unerheblich (lokal am Liegenschaftsleiter-Computer oder aus der Ferne über einen im Netzwerk direkt adressierbaren Client-Rechner).