Aktivieren von SSO mit der Option Angemeldet bleiben für ADFS-Konten - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Microsoft-Funktion Angemeldet bleiben ist mit ADFS standardmäßig deaktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um die Option Angemeldet bleiben zu aktivieren:

Prozedur

  1. Führen Sie auf dem ADFS-Server den Befehl PowerShell Set- AdfsProperties -EnableKmsi $true aus.
    Abbildung 1. PowerShell

  2. Öffnen Sie den Browser der Metasys Bedienoberfläche und klicken Sie auf Mit meinem organisatorischen Konto anmelden (ADFS ). Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Option Ich bin angemeldet. Dadurch wird ein Cookie mit einer Lebensdauer von 24 Stunden erzeugt, so dass jedes Mal, wenn Sie zur Anwendung der Metasys Bedienoberfläche zurückkehren, automatisch angemeldet sind. Klicken Sie auf Anmelden.
  3. Schließen Sie Ihren Browser und öffnen Sie ihn wieder.
  4. Öffnen Sie die Metasys Bedienoberfläche, um sich automatisch anzumelden.