Active Directory-Dienst mit SCT - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Auch wenn Sie mit einem Active Directory-Benutzerkonto im SCT angemeldet sind, ist ein lokales Metasys Konto notwendig, um Aufgaben wie Hochladen, Herunterladen und Synchronisation mit einem Zielgerät ausführen zu können, denn dafür müssen Sie sich in der Liegenschaft anmelden. Diese Anforderung wird im Anmeldebildschirm des Assistenten Archiv verwalten für die Liegenschaft folgendermaßen ausgedrückt: Active Directory-Benutzer können nicht zur Anmeldung bei der Liegenschaft verwendet werden. Alternativ können Sie sich mit einem lokalen Metasys Benutzerkonto, das über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, beim SCT anmelden. Die Anmeldedaten werden dabei vorausgefüllt.