Active Directory-Dienst – Benutzerverwaltung - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Mit dem Metasys Sicherheitsadministrator, verfügbar auf dem Metasys Server oder in SCT, lassen sich bestehende Active Directory-Benutzer zum Metasys System hinzufügen. Das Security Administrator-System erstellt oder verwaltet keine Benutzerkonten im Active Directory-Dienst, verwendet bereits vorhandene Active Directory-Benutzerkonten. Für Änderungen an Active Directory-Benutzerkonten, zum Beispiel zum Ändern oder Zurücksetzen von Passwörtern, gibt es spezielle Active Directory-Tools. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Active Directory-Benutzern finden Sie unter Benutzerkontoregeln.

Wenn ein Active Directory-Benutzer zum Metasys System hinzugefügt oder daraus entfernt wird, wird jedes Mal eine Meldung in Metasys erstellt. Verwenden Sie das Sicherheitsadministrator-System, um Active Directory-Benutzer, die Sie zum Metasys System hinzugefügt haben, Berechtigungen zuzuweisen. Zu diesen zählen alle Berechtigungen, die auf Systemen, Kategorien, Funktionen und Eigenschaften basieren.

Active Directory-Benutzer weisen und erhalten die gleichen Berechtigungen wie bei lokalen Metasys Benutzern. Sie können die gleichen Fenster, Menüoptionen und Registerkarten verwenden, die Sie verwenden, wenn Sie einen lokalen Metasys Benutzer verwalten. Einige Bildschirme der Bedienoberfläche zeigen jedoch eine Kombination aus Metasys spezifischen Daten und Active Directory-Daten an. Andere Bildschirme zeigen jedoch einige Optionen nicht an. Zum Beispiel werden Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Active Directory-Benutzer angezeigt, Sie können sie aber nicht bearbeiten, da diese Eigenschaften unter der Kontrolle des Active Directory-Diensts liegen. Die ausgegraute Bezeichnung Active Directory Vorrang vor diesen Eigenschaften.

Jeder Standardzugriff-Administrator kann jedem Active Directory-Benutzer Berechtigungen zuweisen, die Sie zum Metasys System hinzugefügt haben. Sie können dem Active Directory-Benutzer Berechtigungen direkt zuweisen oder den Benutzer einer Metasys Rolle zuweisen. Darüber hinaus können Administratoren mit Standardzugriff beliebigen Metasys Active-Directory-Benutzern Berechtigungen zuweisen, hinzufügen, entfernen und aktualisieren.