Überblick über den im Metasys System implementierten Active Directory-Dienst - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Der im Metasys System verwendete Active Directory-Dienst stellt eine LDAP-Integration dar. Daraus ergibt sich eine IT-Standardintegration des Metasys Systems in eine beim Kunden vorhandene Active Directory-Infrastruktur zu Authentifizierungszwecken. Diese optionale Komponente ermöglicht damit die bequeme Anmeldung per SSO, das heißt, Benutzer können mehrere sichere Anwendungsoberflächen nutzen, ohne ihre Anmeldedaten mehr als einmal eingeben zu müssen.

Die Active Directory-Infrastruktur beinhaltet Microsoft-Technologien für den Netzwerkbetrieb, mit denen IT-Administratoren unternehmensweite Informationen in einem zentralen Repository verwalten können. Zu diesen Informationen gehören Compliance-Daten zur Rechenzentrumsrichtlinie und die Identitätsverwaltung (Anmeldekonten der Benutzer). Sie werden sowohl bei der Microsoft Windows-Authentifizierung (Anmeldung beim Windows-Betriebssystem) als auch bei der Authentifizierung für Netzwerkressourcen (Anmeldung bei unternehmensweit gesicherten Anwendungen wie E-Mail und Metasys) verwendet. Die UPN-Unterstützung für Benutzerprinzipalname (UPN) entspricht jetzt der Konformität mit der Microsoft Office 365-Authentifizierung. Eine Anleitung zur Aktivierung des neuen UPN-Formats finden Sie im Abschnitt Anleitung zur Aktivierung des exakten UPN-Formats.
Anmerkung: Für das Metasys System ist keine bestimmte Active Directory-Struktur erforderlich.