Wenn Sie Elemente, Objekte und andere Objekte in der Ansicht Alle Objekte hinzufügen (d. h., wenn ein Objekt in das System eingefügt wird, so dass das Objekt auf der Registerkarte Alle Objekte angezeigt wird), können Sie jedem Objekt im Navigationsbaum Alle Objekte eine einzelne Kategorie zuweisen. Verwenden Sie das Menü Autorisierungskategorie im Konfigurationsassistenten, um eine Kategorie auszuwählen, die dem jeweiligen Objekt zugeordnet ist. Abbildung 1 zeigt den Auswahlvorgang für die Zuweisung von Objektkategorien mit SCT oder dem Liegenschaftsportal. Außerdem können autorisierte Benutzer die zugewiesenen Kategorien ändern, nachdem Sie das Objekt erzeugt haben.
Abbildung 2 zeigt die Autorisierungskategorien, wie sie im Tool Sicherheitsadministrator in SCT oder im Liegenschaftsportal erscheinen, und wie die Berechtigungen auf Basis der Autorisierungskategorie jeder Autorisierungskategorie zugewiesen werden. Der Ordnter Active Directory-Benutzer auf der linken Seite wird nur angezeigt, wenn Active Directory für die Liegenschaft aktiviert ist. Tabelle 1 beschreibt die Berechtigungen, die auf einer Autorisierungskategorie basieren, genauer.