Überblick über die Authentifizierung - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Sicherheit beruht auf Benutzerkonten und -profile. Eine Profil ist eine Benutzergruppe mit einer speziellen Funktion im Metasys System. Um auf das System zugreifen zu können, erhält jeder Benutzer vom Administrator einen Benutzernamen und ein Passwort. Beim Anlegen von Benutzern im Metasys System dürfen nur ASCII-Zeichen verwendet werden. Die Zeichen @ und \ dürfen in den Namen lokaler Metasys Benutzer nicht verwendet werden. Die Zeichen @und \ sind für Active Directory-Benutzernamen reserviert, die zum System hinzugefügt werden.

Anmerkung: Wenn die Microsoft Active Directory-Funktion und Microsoft Windows® Workstation SSO ist sowohl für die Verwendung im Metasys-System aktiviert, als auch für Benutzername und Passwort nicht erforderlich. Die von Ihnen angegebenen Active Directory-Anmeldedaten werden automatisch an das Tool Sicherheitsadministrator für die Authentifizierung weitergeleitet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Überblick über den im Metasys System implementierten Active Directory-Dienst.

Zum Absenden Ihrer Anmeldedaten klicken Sie auf dem Anmeldebildschirm auf Anmelden . Wenn der Active Directory-Dienst aktiviert ist, müssen Sie zudem Ihre Benutzerdomäne auswählen oder einen lokalen Benutzernamen eingeben und Metasys: Lokal aus der Drop-down-Liste mit Domänen auswählen.

Für lokale Benutzer authentifiziert das Security Administrator-System die Benutzerinformationen anhand der Sicherheitsdatenbasis. Bei Benutzern des Active Directory-Diensts authentifiziert die ausgewählte Active Directory-Domäne den Benutzer und es findet keine Authentifizierung auf Sicherheitsdatenbasis statt.

Die Microsoft® Active Directory Federation Services (ADFS) wird nur in der Metasys Bedienoberfläche unterstützt. Die ADFS-Integration mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine Add-on-Lizenz, um Metasys mit ADFS zu unterstützen, eine von Microsoft® entwickelte Single Sign-on-Lösung. Mit ADFS kann der Zugriff auf Metasys dann per Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt werden. ADFS verhindert den unbefugten Zugriff auf Metasys, der Daten- und finanzielle Verluste, Rufschädigung, Systemausfälle und weitere negative Folgen nach sich ziehen könnte. LDAP authentifiziert Ihre Identität anhand von AD für Metasys Zugriff als Benutzer des Systems.

Anmerkung: Für Active Directory-Benutzer speichert Metasys den Domänennamen, der von der Benutzer-ID getrennt wurde. Wenn Sie also einen lokalen Metasys Benutzer mit Ihrer JCI Global ID hinzufügen, können Sie keine Active Directory-Anmeldung mit demselben Namen hinzufügen.

Eine eindeutige Sitzung wird geöffnet, wenn Ihre Benutzerdaten mit den Anforderungen an die Anmeldung übereinstimmen. Die Sitzung ermöglicht den Zugriff auf das System über einen konfigurierbaren Zeitraum. Stimmen die Anmeldedaten nicht mit den Vorgaben überein, informiert ein Dialogfeld darüber, dass die Anmeldedaten falsch sind oder der Benutzer keinen Zugriff hat. Weitere Informationen zu möglichen Anmeldefehlermeldungen finden Sie unter Tabelle 1. Das Sicherheitssystem erzeugt eine Meldung und zeichnet alle Anmeldeversuche auf.

Anmerkung: Bei neuen oder auf neuen Images basierenden Geräten ist das Standardpasswort eines MetasysSysAgent-Benutzers und eines Benutzers abgelaufen und muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.

Wenn Sie auf Anmelden klicken, wird die IPv4-Adresse des von Ihnen genutzten Computers in der Metasys Meldungsdatei protokolliert. Sie können die Anmeldeaktionen anzeigen, indem Sie das Fenster Systemaktivität (Metasys Bedienoberfläche) oder den Viewer für Meldungen (SMP-Bedienoberfläche) öffnen. Wenn sich der Benutzer über die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals im Metasys Advanced Reporting System anmeldet, wird die Anmeldezeit des Liegenschaftsportals als letzte Anmeldung erkannt. Wenn sich der Benutzer erstmalig anmeldet, dann zeigt das Feld Status als letzten Anmeldezeitpunkt Nie . Die Metasys Bedienoberfläche zeichnet die letzte Anmeldung für jeden Benutzer auf, beinhaltet aber nicht das Feld Letzte Anmeldung, das Liegenschaftsportal anzeigt.