Überblick über Berechtigungen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Berechtigungen befähigen Benutzer zur Ausführung bestimmter Aufgaben im Metasys System. Welche Aktionen ein bestimmter Benutzer ausführen darf, legt der Administrator fest, indem er die individuellen Berechtigungen dieses Benutzers einrichtet. Eine Berechtigung ist eine Gruppe zugehöriger Benutzeraktionen. Zum Beispiel umfasst die Berechtigung Eingreifen Aktionen wie z. B. Deaktivieren, Aktivieren, Freigeben und Zurücksetzen.

Es gibt zwei Arten von Berechtigungen: Kategorie-Basiert und System-Basiert. Kategoriebasierte Berechtigungen gelten nur für die Kategorien der Objekte oder Objekte des Metasys Systems, für die der Benutzer explizit autorisiert ist, z. B. Allgemeines, Sicherheit und Beleuchtung. Systemberechtigungen gelten für das gesamte Metasys System und umfassen Aktionen wie das Verwerfen von Ereignissen oder das Verwalten der Meldungshistorie.

Rechte, die einem Profil zugeordnet sind, können entweder einem lokalen Metasys Benutzer oder einem Active Directory-Benutzer zugewiesen werden. Ein Profil ist so etwas wie eine Vorlage aus zusammengestellten Berechtigungen, die auf mehrere Benutzer angewendet werden kann. Werden Benutzer einem Profil zugeordnet, erhalten diese Benutzer – gegebenenfalls zusätzlich zu ihren individuellen Benutzerrechten – die Berechtigungen dieses Profils. Durch das Zuweisen von Profilen lässt sich die Benutzerverwaltung zentralisieren.
Anmerkung:
  • Änderungen an Berechtigungen werden erst wirksam, wenn sich der Benutzer das nächste Mal im System anmeldet. Das heißt, wenn Sie etwas an den Konten angemeldeter Benutzer ändern, bleiben deren Berechtigungen unverändert, bis sie sich ab- und wieder anmelden.