Registerkarte Profil-/Benutzerzuweisungen - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Die Registerkarte Profil-/Benutzerzuweisungen im Dialogfeld Systemberechtigungen für Benutzertyp Benutzer enthält nur jene Systemberechtigungen auf Anlagenebene, die dem Profil bzw. dem Benutzer direkt zugewiesen sind.

Abbildung 1. Dialogfeld Systemberechtigungen Benutzerzuweisungen in SCT oder im Liegenschaftsportal

Tabelle 1. Parameter in der Registerkarte mit Profile-/Benutzerzuweisungen

Feld

Beschreibung

Standardwert

Verfügbare Berechtigungen

Zeigt die Systemberechtigungen an, die einem Benutzer oder einer Profil zugewiesen werden können.

Alle verfügbaren Berechtigungen

Zugewiesene Berechtigungen

Zeigt die Systemberechtigungen an, die dem Benutzer oder der Profil zugewiesen sind.

Anmerkung: Seit Metasys Version 7.0 hat ein Benutzer, dem im Liegenschaftsportal die Berechtigung für das System Configuration Tool (SCT) zugewiesen wird, nicht automatisch Zugriff auf diese Anwendung. Das liegt daran, dass die SCT-Systemberechtigungen für Benutzer separat, in der SCT-Bedienoberfläche, zur Verfügung stehen und aktualisiert werden.

Hinzufügen

Verschiebt die ausgewählten Berechtigungen aus der Liste Verfügbare (System-)Berechtigungen in die Liste Zugewiesene (System-)Berechtigungen. Die Berechtigungen sind damit dem Benutzer oder dem Profil zugewiesen.

Entfernen

Verschiebt die ausgewählten Berechtigungen aus der Liste Zugewiesende (System-)Berechtigungen in die Liste Verfügbare (System-)Berechtigungen. Die Berechtigungen wurden damit beim Benutzer oder Profil entfernt.