Hinsichtlich der Berechtigungen für den Systemzugriff gibt es zwei Dialogfelder: eines für die Profilzuweisung und eines für die Benutzerzuweisung. Der Administrator weist Benutzern oder Profilen Systemberechtigungen zu. Berechtigungen für den Systemzugriff gelten für das gesamte System, nicht nur für einzelne Objektkategorien oder Objekte. Tabelle 1 beschreibt alle vordefinierten Berechtigungen für den Systemzugriff.
Berechtigungen |
Umfang |
---|---|
Alle Ereignisse verwerfen |
Der Benutzer kann sämtliche Ereignisse verwerfen. Gilt für alle Ereignisse, die der Benutzer laut Aktionsliste Ereignisse verwalten verwalten darf. Verwenden Sie diese Aktion sorgfältig, da es systemweite verwerfen. |
Geräte & Liegenschaften verwalten |
Verleiht dem Benutzer die folgenden Berechtigungen: Gerät zurücksetzen, Archivgerät, Set Datum, Set Time, Forciere Archiv der lokalen Meldungsdatei (Meldungen und Trends), Audit Enabled Level und Remove from Site (Offline-Geräte und Server). Keine kategoriebasierten Konfigurationsaktionen. Anmerkung: Um den Organizer für Alle Objekte für einen Benutzer zu deaktivieren, müssen Sie ihm die Berechtigung zum Verwalten von Geräten und Liegenschaften entziehen.
|
Metasys Status ansehen 1 |
Der Benutzer kann den Viewer für Meldungen aufrufen und verwenden. Zum Aufrufen des Viewers für Meldungen benötigt der Benutzer die Berechtigung Ansicht und die Berechtigung Metasys Status ansehen. Allerdings beschränken sich die angezeigten Meldungsdaten auf jene Kategorien, für die der Benutzer berechtigt ist. |
Meldungshistorie verwalten1 |
Der Benutzer kann Meldungen mit Anmerkungen versehen. |
Meldungshistorie löschen1 |
Der Benutzer kann die Historie der Meldungen löschen. |
Quitt. Ereignisse verwerfen |
Der Benutzer kann quittierte Ereignisse verwerfen. Gilt für alle Ereignisse, die der Benutzer laut Aktionsliste Ereignisse verwalten verwalten darf. Informationen zum Verwerfen aller Ereignisse siehe Beschreibung für die Berechtigung Alle Ereignisse verwerfen. Benutzer mit der Berechtigung zum Verwerfen quittierter Ereignisse können jedes Ereignis verwerfen, das sie quittieren dürfen, auch wenn es bereits quittiert wurde. Diese Berechtigung verkürzt den zweiteiligen Prozess des Quittierens von Ereignissen und deren anschließendes Verwerfen auf einen Schritt. |
Advanced Reporting System1 |
Benutzer mit Standardzugriff, die erweiterte Berichte wünschen, können auf die Software Metasys Erweiterte Berichte zugreifen. Die damit erstellten Berichte lassen sich im Webbrowser anzeigen. Diese Berechtigung steht nur zur Auswahl, wenn das Metasys Erweiterte Berichte auch installiert ist. Weitere Informationen siehe Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) . |
Berichte planen1 |
Der Benutzer kann neue geplante Berichte einrichten (Menü Anfrage) und über den Viewer für Berichte ausführen, ändern, neu planen oder löschen. Auch ohne diese spezielle Berechtigung können alle Benutzer im Viewer für Berichte den Status der geplanten Berichte einsehen. |
Alle Ereignisse zurückstellen |
Gilt für alle Ereignisse, die der Benutzer laut Aktionsliste Ereignisse verwalten verwalten darf. Das Aktionsset ist umsichtig anzuwenden, da es systemweite Auswirkungen hat. |
System Configuration Tool (SCT) |
Benutzer mit Standardzugriff auf Version 7.0 haben folgende Berechtigungen: Zugriff auf SCT, Konfigurieren und Simulieren mit SCT und Integration importieren. Benutzer mit Mieter-Zugriff haben keinen Zugriff auf das SCT. Anmerkung:
|