Berechtigungen aufgrund der Autorisierungskategorie – Zuweisungsbeispiel - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Abbildung 1 zeigt einen Benutzer, der einem Profil zugeordnet ist. Je nach Art des Profils verfügt der Benutzer über Berechtigungen im Hinblick auf bestimmte Autorisierungskategorien. Siehe Abbildung 10 für den Bildschirm Zugriffsberechtigungen, der dem Beispiel in entspricht Abbildung 1.

Abbildung 1. Zuweisungsbeispiel Zugriffssteuerung

Beispiel: Ein Administrator erstellte das Profil des Nachtwächters (Night Guard) mit den Berechtigungen zur Bedienung (Operate) und zur Energieverwaltung (Manage Energy) in Bezug auf die Autorisierungskategorie HVAC. In Bezug auf die Kategorie Feuer (Fire) besitzt die Profil zudem die Berechtigung zum Eingreifen (Intervene). Indem Benutzer A (Smith) das Profil des Nachtwächters zugewiesen wird, erhält Smith sämtliche Zugriffsberechtigungen des Profils. Demnach hat Smith Zugriff auf alle HVAC-Objekte, die für die Berechtigung Energie Bedienen und Verwalten hinterlegt sind. Darüber hinaus besitzt er aber auch die Berechtigung zum Eingreifen bei Objekten vom Typ Fire.