Verwenden Sie In Metasys SMP das Tool Sicherheitsadministrator, um lokale Metasys Benutzerkonten zu erstellen und Active Directory-Benutzern den Metasys Zugriff zu gewähren. Wird ein Meldungsprotokoll verwendet, zeichnet der Liegenschaftsleiters spezifische Arbeiten mit Hilfe von Meldungen auf. Das Sicherheitssystem protokolliert dann alle erfolgreichen und fehlgeschlagenen Anmeldeversuche sowie alle administrativen Aufgaben.
Klicken Sie auf das Tool Sicherheitsadministrator mit der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals oder SCT .
In der Metasys Bedienoberfläche ermöglicht die Funktion Benutzer-Management die Erstellung und Verwaltung von Benutzern und ihren Profilen, kategoriebasierten Berechtigungen und Privilegien direkt In der Metasys Bedienoberfläche, ohne dafür Software auf Client-Computern installieren zu müssen. Administratoren können Benutzerdetails für Active Directory und lokale Metasys Benutzer anlegen und verwalten. Diese Funktion steht auch im Metasys Liegenschaftsportal zur Verfügung.
Um auf das Tool Sicherheitsadministrator mit der Metasys Bedienoberfläche zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol Benutzermenü und dann auf .