Sichern und Wiederherstellen der Sicherheitsdatenbasis des Metasys Servers - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Beim Sichern und Wiederherstellen der Sicherheitsdatenbasis mittels SCT sind Active Directory-Benutzer, lokale Metasys Benutzer und Profile für einen Metasys Server eingeschlossen.

Die folgenden Informationen zur Active Directory-Konfiguration für Metasys sind in der Sicherheitsdatenbasis hinterlegt und werden zusammen mit anderen sicherheitsrelevanten Daten gesichert oder wiederhergestellt:

  • Active Directory-Authentifizierung aktiviert oder deaktiviert
  • Windows Workstation SSO aktiviert oder deaktiviert
  • Standard-Domäne für Anmeldung
  • Active Directory-Dienstkonten

Beim Wiederherstellen werden die Einstellungen des Zielgeräts mit den Einstellungen im Backup überschrieben.