Beim Sichern und Wiederherstellen der Sicherheitsdatenbasis mittels SCT sind Active Directory-Benutzer, lokale Metasys Benutzer und Profile für einen Metasys Server eingeschlossen.
Die folgenden Informationen zur Active Directory-Konfiguration für Metasys sind in der Sicherheitsdatenbasis hinterlegt und werden zusammen mit anderen sicherheitsrelevanten Daten gesichert oder wiederhergestellt:
- Active Directory-Authentifizierung aktiviert oder deaktiviert
- Windows Workstation SSO aktiviert oder deaktiviert
- Standard-Domäne für Anmeldung
- Active Directory-Dienstkonten
Beim Wiederherstellen werden die Einstellungen des Zielgeräts mit den Einstellungen im Backup überschrieben.