Bei Automationsstationen der Serien NAE und SNE kann die per Backup gesicherte Sicherheitsdatenbasis auf einem Metasys Server sowohl lokale Metasys Benutzer und Profile als auch Active Directory-Benutzer enthalten. Die Funktion Zum Gerät herunterladen dient nur der Wiederherstellung von lokalen Benutzern und Profilen im Gerät, da Automationsstationen die Active Directory-Authentifizierung und -Autorisierung nicht unterstützen. Dies gilt auch, wenn es sich bei der NxE um einen Liegenschaftsleiter handelt. Aufgrund dessen meldet die Funktion dem Benutzer zwar, dass in der Sicherheitsdatenbasis Active Directory-Benutzer verzeichnet sind, doch diese werden nicht wiederhergestellt. Die Meldung “Abgeschlossene Aktionen” der Aktionsliste wird angezeigt: OK – In nicht Active Directory-Gerät (616) wiederherstellen.