Sichern und Wiederherstellen der Sicherheitsdatenbasis - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Mit dem Assistenten Archiv verwalten, den es nur im SCT gibt, können Sie die Metasys Sicherheitsdatenbasen von Liegenschaftsleitern und anderen Automationsstationen sichern. Ab Version 6.0 umfasst der Upload und Download der Archivdatenbasis auch die Sicherheitsdatenbasis. Den Assistenten zum Sichern/Wiederherstellen der Sicherheitsdatenbasis gibt es im SCT nicht mehr. Mit der SCT-Funktion Sicherheitsdatenbasis kopieren können Sie Metasys Sicherheitsdatenbasen von Liegenschaftsleitern und anderen Überwachungsgeräten wiederherstellen. Für den Metasys Server sichern und wiederherstellen Sie lokale Metasys Benutzer, Active Directory-Benutzer und die Active Directory-Konfiguration für das Metasys System, aber nur lokale Metasys Benutzer für Automationsstationen sichern und wiederherstellen. (Weitere Informationen siehe Active Directory-Dienst – Sichern und Wiederherstellen der Sicherheitsdatenbasis.)

Wird ein Wechsel des Liegenschaftsleiters notwendig, laden Sie mithilfe des Assistenten Archive verwalten zunächst die Archivdatenbasis hoch, bevor Sie dann den Liegenschaftsleiter ändern, damit Sie auch sicher über die aktuelle Sicherheitsdatenbasis verfügen. Kopieren Sie dann mithilfe des Assistenten Sicherheitsdatenbasis kopieren die Sicherheitsdatenbasis von einem Liegenschaftsleiter zum anderen.

Anmerkung: Wenn das werkseitig eingestellte Passwort einer Automationsstation der Version 6.5 nie geändert wurde, die Archivdatenbasis über das SCT hochgeladen wird und Sie mithilfe von Sicherheitsdatenbasis kopieren die Sicherheitsdatenbasis in eine Automationsstation der Version 5.2 kopieren, dann kann das Benutzerkonto MetasysSysAgent nicht auf die Automationsstation der Version 5.2 zugreifen. Beim Versuch, sich als MetasysSysAgent Benutzer bei der Automationsstation der Version 5.2 anzumelden, wird diese Meldung angezeigt: Ungültiger Name oder Passwort eingegeben . Um dieses Problem zu korrigieren, ändern Sie das Standardpasswort der Automationsstation mit der Version 6.5, führen dann dort die Funktion Sicherheitsdatenbasis kopieren aus und kopieren dann die Kopie von der Automationsstation mit der Version 6.5 auf die Automationsstation der Version 5.2.

Wenn Sie die Sicherheitsdatenbasis für Automationsstationen mit geringer Kapazität (NAE35, NAE45, NCE25, NIE29, NIE39, NIE49, SNC und SNE) ändern, müssen Sie die Gerät zurücksetzen Befehl, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenbasis in einem permanenten Speicher archiviert wird. Bei NAE55s ist dieser Schritt nicht erforderlich. Wenn Sie diesen Schritt für eine Automationsstation mit einer schwachen oder völlig entladenen Batterie nicht durchführen und die Spannungsversorgung zu dieser Automationsstation unterbrochen wird, gehen die letzten Änderungen an der Sicherheitssystemdatenbasis verloren.

In den folgenden Fällen müssen lokale Metasys Benutzer mit den reservierten Zeichen @ oder \ nach der Wiederherstellung der Sicherheitsdatenbasis umbenannt werden:

  • Der Benutzer wurde schon vor Version 4.0 zum Metasys System hinzugefügt; und

  • der Benutzername ist für die Anmeldung vorgesehen, sobald die Sicherheitsdatenbasis in einem System ab Version 4.0 wiederhergestellt wurde.

Erst wenn die Zeichen @ und \ aus seinem Benutzernamen entfernt sind, kann sich dieser Benutzer im Metasys System anmelden. Zudem zwingt jede Änderung an einer Benutzereigenschaft, die aktuell eines der beiden reservierten Zeichen beinhaltet, den Administrator zur Umbenennung des Benutzers.