Das Intracomputer-Passwort für die Authentifizierung in der Kommunikation zwischen Geräten wurde von den folgenden Geräten aus Metasys Version 10.0 und höherem entfernt
- Automationsstationen
- SCT
- Metasys Bedienoberfläche MUI
- NAE Update Tool
- LIPAnmerkung: Das Intracomputer-Passwort wird für die Kommunikation zwischen Geräten vor Version 10.0 fortgesetzt.
Ab Version 10.0 und höher verfügt jedes Gerät über einen eigenen eindeutigen Elementschlüssel, der während der sicheren Verbindung generiert wird. Der Liegenschaftsleiter speichert seinen eigenen sicheren Geräteschlüssel und aktualisiert die Schlüssel der untergeordneten Geräte. Die mit dieser Version eingeführte Veränderung betrifft die sichere Verbindung von Automationsstationen mit dem Liegenschaftsleiter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Pair NxE with Site Director im Dokument Metasys SCT Help (LIT-12011964).