Erweiterte Sicherheit aktiviert - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Über die Einstellung Erweiterte Sicherheit aktiviert des Objekts Liegenschaft wird festgelegt, ob die Liegenschaft die erweiterten Sicherheitseinstellungen verwenden soll. Dieses Attribut verbessert die Sicherheitsschicht zwischen den Liegenschaftsleitern und Geräten eines Metasys Systems. Ist dieses Attribut auf Wahr gesetzt, sind abwärtskompatible Methoden der sicheren Kommunikation zwischen Liegenschaftsleiter und Automationsstationen deaktiviert. Das heißt, ein Liegenschaftsleiter mit Version 10.0 oder höher weist alle Kommunikationsanfragen von Automationsstationen mit einer Version unter 10.0 zurück.

Ab Version 10.1 wird das Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert standardmäßig auf Wahr gesetzt sein. Bei Version 10.0 hat das Attribut noch standardmäßig den Wert Falsch Diese Einstellung gilt für die gesamte Liegenschaft. Achten Sie daher darauf, dieses Attribut auf Falsch bei einer Automationsstation mit einer Metasys Version vor 10.0 Wahrwird eine Meldung angezeigt, dass alle Automationsstationen vor Version 10.0 online verbleiben, jedoch von der Liegenschaft getrennt werden, da sie nicht mehr mit dem Liegenschaftsleiter kommunizieren können.

Wenn diese Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf OK, um fortzufahren und das Attribut auf True einzustellen. Oder klicken Sie auf Cancel, um das Attribut auf False eingestellt zu lassen.

Sie können das Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert des Liegenschaftsobjekts, das offline über SCT oder online über die Metasys Bedienoberfläche oder das Liegenschaftsportal ist, ändern. Weitere Informationen finden Sie hier: Metasys UI Help (LIT-12011953 ), Metasys SMP Help (LIT-1201793 )und SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964 ).

Abbildung 1. Das Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert in SCT