Sicherheitsdatenbasis kopieren - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Mi der SCT-Funktion Sicherheitsdatenbasis basiert auf kopieren die Hinger-Leser in einem Gerät kopieren, d. h., die Version identisch oder ist als das des Lesesystems. Wenn Sie festlegen, dass die Sicherheitsdatenbasis im Liegenschaftsleiter geändert wird, können Sie die Änderungen an den entsprechenden Geräten der Liegenschaft kopieren. Die Funktion Sicherheitsdatenbasis kopieren basiert im SCT-Menü Werkzeug. Weitere Informationen finden Sie hier: SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964)

Anmerkung: Wenn Sie das Kennwort für eine Automationsstation der Version 6.5 nie ändern und dann die Archivdatenbasis mit dem SCT auswählen und dann die Funktion Sicherheitsdatenbasis kopieren, um die Sicherheitsdatenbasis kopieren zu können, um die Sicherheitsdatenbasis in eine Automationsstation der Version 5.2 zu kopieren, wird das Benennungsobjekt MetasysSysAgent für die Automationsstation mit Version 5.2 geerdet. Beim Verso, sich als Mieter MetasysSysAgent bei der Automationsstation der Version 5.2 anzumladen, wird folgende Meldung angezeigt: Name oder Passwort ungültig. Melden Sie sich Problem an, ändern Sie das Standardpasswort der Automationsstation mit der Version 6.5, führen Sie die Funktion Sicherheitsdatenbasis kopieren aus und wählen Sie dann kopieren aus der Automationsstation mit der Version 6.5 auf die Automationsstation der Version 5.2.