Auf der Registerkarte Zeittabelle können Administratoren die Anmeldezeitfenster für Benutzer beschränken. Das heißt, die Benutzer können sich nur in den festgelegten Zeiträumen im System anmelden. Benutzer werden verweigert, wenn sie versuchen, sich während der nicht ausgewählten Stunden anzumelden, siehe Abbildung 1. Die Registerkarte Zeittabelle ist für lokale Metasys Systembenutzer und für Active Directory-Benutzer identisch. Für Active Directory-Benutzer wird der Zugriff zudem von einer Active Directory-Eigenschaft namens Logon Hours (Anmeldezeiten) gesteuert. Weitere Informationen siehe Authentifizierungsprozess.
Feld |
Beschreibung |
Standardwert |
Erforderlich |
---|---|---|---|
Tageszeit |
Hier können Administratoren die Zeiten auswählen, in denen Benutzer sich im System anmelden können. |
Alle Stunden ausgewählt |
Ja |