Registerkarte Profile - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 13.0

Tool Sicherheitsadministrator - Technische Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
13.0
Revision date
2024-04-02

Auf der Registerkarte Profile können Administratoren ganzen Benutzergruppen Zugriffsberechtigungen zuweisen, d. h., das Bearbeiten einzelner Profile entfällt. Administratoren weisen einem oder mehreren Profilen einen Benutzer zu, siehe Abbildung 1. Die Registerkarte Profile ist für lokale Metasys Systembenutzer und für Active Directory-Benutzer identisch.

Abbildung 1. Registerkarte Profile im SCT oder im Liegenschaftsportal

Tabelle 1. Parameter auf der Registerkarte Profile

Feld

Beschreibung

Standardwert

Erforderlich

Verfügbare Profile

Zeigt die Profile an, denen der ausgewählte Benutzer nicht zugewiesen ist.

Alle verfügbaren Profile ohne das Profil BENUTZER

Zugewiesene Profile

Zeigt die Profile an, denen der ausgewählte Benutzer zugewiesen ist. Jeder Benutzer muss mindestens einem Profil zugewiesen sein.

BENUTZER

Mindestens ein Profil

Hinzufügen

Verschiebt die Profile aus der Liste Verfügbare Profile in die Liste Zugewiesene Profile.

Entfernen

Verschiebt die Profile aus der Liste Zugewiesene Profile in die Liste Verfügbare Profile. Hiermit werden auch alle zugehörigen Zugriffsberechtigungen aufgehoben.